Benutzerdefinierte Einträge für das Befehlsmenü bei Diagrammen und Bereichen

  • English

Wenn Sie einen Visual (Deskriptor) in IGSS erstellen und diesen dann mit einem Diagramm oder einem Bereich verlinken, können Sie nun einen benutzerdefinierte Befehl dem Visual-Menu hinzufügen. Der Befehl wird durch Rechtsklick auf die Referenz angezeigt. Haben Sie ein Übersichtsdiagramm, das verschiedene Pumpen-Stationen anzeigt, können Sie einen Link auf jede einzelne Pumpen-Station setzen. Der Link könnte auf einen Punkt einer Karte zeigen, wo sich die Pumpen-Station physikalisch befindet.