Module de maintenance IGSS

  • English

Tous les sites industriels ont besoin d’un excellent niveau de stabilité et de productivité. La maintenance préventive est l’un des moyens qui permet de conserver les équipements de traitement en bon état.

Le module de maintenance IGSS offre un jeu d’outils qui vous aideront à planifier et exécuter rapidement et sans complication un planning de maintenance préventive. Ce module vous avertit lorsqu’un équipement a besoin d’une révision de maintenance.

Suivi de l’état des équipements

Chaque objet (pompe, soupape, etc.) de votre projet IGSS peut être configuré à des fins de supervision de la maintenance en fonction de quatre paramètres de traitement:
  • Temps total d’utilisation : par exemple le nombre d’heure de fonctionnement d’une pompe.
  • Cycles opérationnels : par exemple, le nombre de cycles opérationnels d’un contacteur électrique.
  • Périodique : inspection à intervalles fixes, une fois par mois par exemple.
  • Chiffre limite : lorsqu’une valeur d’objet atteint une limite prédéfinie

Le concepteur système peut configurer des travaux de maintenance en mode de conception, mais l’opérateur peut aussi créer et modifier des travaux en mode d’exécution.

Le module de maintenance IGSS vous fournit un aperçu en temps réel de l’état de maintenance des composants de votre processus, ainsi qu’une estimation des prochaines inspections planifiées. Vous pouvez ainsi planifier la maintenance à l’avance pour effectuer les inspections et les remplacements pendant les périodes de moindre sollicitation du système, par exemple pendant les vacances. Le module de maintenance IGSS peut également être configuré pour générer une alarme lorsqu’une maintenance doit être effectuée sur un équipement.

Le module de maintenance IGSS est facile et rapide à configurer. Il est intégré à la licence IGSS standard et n’entraîne donc pas de coûts supplémentaires.