El Módulo de Mantenimiento IGSS
Todas las plantas industriales requieren un alto nivel de estabilidad y productividad. Una forma es mantener los equipos de proceso en perfectas condiciones a través de un mantenimiento preventivo.
El módulo de Mantenimiento IGSS ofrece un conjunto de herramientas que le ayudarán, rápida y fácilmente, a planear y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo. El módulo le avisará cada vez que una pieza del equipamiento deba tener una inspección de mantenimiento.
Supervisión del estado del equipo
Cada elemento (una bomba, una válvula, etc.) en su proyecto IGSS se puede configurar para la supervisión de mantenimiento basada en cuatro parámetros de proceso:
- Tiempo total de uso – por ejemplo cuantas horas ha estado funcionando una bomba.
- Ciclos de operación – por ejemplo el número de ciclos de operación de un contactor eléctrico.
- Periódico – inspección en un intervalo de tiempo fijo, por ejemplo una vez al mes.
- Contador – cuando el valor de un elemento alcanza un límite definido.
El diseñador del sistema puede configurar tareas de mantenimiento en el modo de Diseño, pero el operario también puede crear y modificar tareas en modo Runtime.
El módulo de Mantenimiento IGSS ofrece una vista general en tiempo real del estado de mantenimiento de sus componentes de proceso y la estimación del programa de las próximas inspecciones. Esto permite planear el mantenimiento futuro y así llevar a cabo las inspecciones y sustituciones cuando la producción esté al mínimo por ejemplo durante las vacaciones. El módulo de Mantenimiento también se puede configurar para emitir una alarma cuando una máquina deba tener su mantenimiento.
El módulo de Mantenimiento IGSS es rápido y fácil de configurar y está incluido en la licencia estándar de IGSS por lo que no añade ningún coste adicional.