IGSS vedligeholdelsesmodul

  • English

Alle industrianlæg kræver en høj grad af stabilitet og produktivitet. Det kan opnås ved at holde procesanlægget i perfekt stand gennem forebyggende vedligeholdelse.

IGSS vedligeholdelsesmodul giver et sæt værktøjer, der hurtigt og nemt hjælper til med at planlægge og udføre en arbejdsplan for forebyggende vedligehold. Modulet vil give besked når en vedligeholdelsesopgave på anlægget er påkrævet.

Overvågning af anlæggets tilstand

Hvert objekt (en pumpe, en ventil osv.) i IGSS anlægget kan opsættes til et forebyggende vedligehold baseret på fire procesparametre:
  • Total driftstid - hvor mange timer en pumpe har kørt.
  • Driftsperioder - antallet af driftsperioder for en elektrisk kontakt.
  • Periodisk inspektion på et fast tidsinterval, for eksempel en gang om måneden.
  • Tællergrænse - når et objekts værdi når en defineret grænse

Systemdesigneren kan oprette et vedligeholdelsesjob i designtilstand, men slutbrugeren kan også oprette og redigere vedligeholdelsesjobbet i driftstilstand.

IGSS vedligeholdelsesmodul giver dig et realtidsoverblik over vedligeholdelsesstatus på anlægskomponenterne og angiver de næste planlagte inspektioner. Dette giver dig mulighed for at planlægge vedligeholdelsesjobbene, så du kan udføre inspektioner og udskiftninger, når produktionen er lav, for eksempel under ferier. IGSS vedligeholdelsesmodul kan også sættes op til at generere en alarm, når en anlægskomponent trænger til vedligehold.

IGSS vedligeholdelsesmodul er hurtig og nem at opsætte og er inkluderet i en standard IGSS licens, så der er ikke nogen ekstra omkostninger.