Новый Модуль Отчетов IGSS

  • English
Модуль Отчетов IGSS является новым центром управления отчетами в SCADA системе IGSS. С помощью этого модуля Вы сможете создавать, изменять и генерировать отчеты для техпроцесса во множестве различных форматов.

Модуль Отчетов IGSS интегрирован в модуль IGSS Мастер

Ниже приведены несколько примеров форматов отчетов, которые доступны для создания в модуле Отчетов IGSS:

Типичные форматы отчетов

Пример использования

Отчет по текущим значениям

Данный отчет отображает текущие значения элементов процесса. Система IGSS может быть настроена на автоматическое создание такого отчета по заданному событию или тревоге. Это удобно при анализе неполадок в системе.

Отчет за период

Это может быть отчет за сутки с автоматическим генерированием каждое утро в 7.00

Отчет по статистике тревог

Данный отчет предлагает обзор и статистику по всем тревогам, которые возникали за заданный период, для заданных объектов.

Пользовательский отчет – отчет по логам

Пользовательские отчеты интегрированы в Microsoft Excel 2007/2010 что позволяет создавать разнообразные и функциональные шаблоны отчетов. Все форматы данных IGSS доступны в качестве данных для отчетов, к примеру, данные логов.

Пользовательский отчет – групповой отчет

Пользовательские отчеты могут быть сконфигурированы для отображения данных для последовательности сгруппированных процессов производства. Отчеты также могут автоматически генерироваться по заданному событию.