Présentation du module de rapports IGSS

  • English
Le module de rapports IGSS s’intègre de manière totalement transparente au nouveau module principal IGSS et vous fournit un moyen rapide et intuitif d’accéder à tous les rapports définis. La configuration des rapports définis par l’utilisateur a également été simplifiée à l’aide de la nouvelle disposition dans l’interface utilisateur.

Module de rapports IGSS intégré au module principal IGSS

Voici des exemples de formats de rapport que vous pouvez mettre en œuvre dans le module de rapports IGSS:

Formats de rapport typiques

Exemple d’utilisation

Rapport de valeur actuelle

Ce rapport affiche un cliché des composants de traitement. IGSS peut être configuré pour créer automatiquement ce rapport en présence d’une certaine situation ou alarme. Il peut être utilisé pour effectuer une analyse d’incident à la racine.

Rapport périodique

Il peut s’agir d’un rapport quotidien généré automatiquement chaque jour à 7h00 du matin.

Rapport de statistiques d’alarme

Ce rapport affiche un aperçu de toutes les alarmes qui se sont produites pendant une période donnée, ainsi que les statistiques correspondantes, pour les objets sélectionnés à l’intérieur du rapport.

Rapport défini par l’utilisateur : rapport de journalisation

Les rapports définis par l’utilisateur sont intégrés à Microsoft Excel 2007/2010 qui permet de définir des mises en forme extrêmement flexibles et attractives pour les rapports. Tous les formats de données IGSS peuvent être utilisées dans les rapports comme, par exemple, les données de journalisation.

Rapport défini par l’utilisateur : rapport par lot

Il est possible de définir un rapport destiné à répertorier les données de toute une série de processus de production par lot. Les rapports peuvent aussi être générés automatiquement lorsqu’un événement défini se produit.