Visión general del módulo de Informes de IGSS

  • English
El módulo de Informes de IGSS está perfectamente integrado en el nuevo módulo IGSS Maestro y le ofrece un acceso rápido e intuitivo a todos sus informes definidos. La configuración de los informes definidos por el usuario se ha hecho más fácil con un nuevo diseño de la interfaz de usuario.

El módulo de Informes IGSS integrado en el módulo IGSS Maestro

Aquí le damos unos ejemplos de formatos de informes que se pueden implementar con el módulo de Informes IGSS:

Formatos de informes típicos

Ejemplo de uso

Informe valor actual

Este informe ofrece una instantánea de los componentes de proceso. IGSS se puede configurar para crear automáticamente este informe cuando ocurre una cierta situación o alarma. Esto puede ser útil para realizar un análisis del fallo de raíz.

Informe periódico

Este puede ser un informe diario generado automáticamente cada mañana a las 7.00 AM.

Informe de estadísticas de alarma

Este informe le da una visión general y estadísticas de todas las alarmas que han ocurrido, dentro de un intervalo definido, de los elementos seleccionados en el informe.

Informe log  - definido por el usuario

Los informes definidos por el usuario están integrados con Microsoft Excel 2007/2010 lo que permite diseños de informe muy flexibles y creativos. Todos los formatos de datos de IGSS están disponibles como datos de informe, por ejemplo datos log.

Informe por lotes - definido por el usuario

Los informes definidos por el usuario se pueden hacer para listar datos de una serie de procesos de producción por lotes. Los informes pueden ser generados automáticamente cuando ocurre un evento definido.