Функциональность, добавленная в IGSS V9

  • English
Новый релиз модуля Отчетов IGSS включает в себя несколько новых и улучшенных функций для работы с пользовательскими отчетами:

Больше типов данных доступно для отчетов

- Теперь пользовательские отчеты могут также содержать значения реального времени, данные по тревогам для отдельных объектов, а также данные по тревогам для каждого номера тревоги.

Активация VBA функции при генерировании отчета

- При генерировании отчета, модуль Отчетов IGSS может быть сконфигурирован на запуск VBA функции. Это позволит Вам изменять параметры и отправлять команды для Вашего исполняемого проекта IGSS.

Улучшенная функциональность копирования/вставки

- Выполнено улучшение функции копирования/вставки в Excel, для того чтобы Вы могли копировать большое число тэгов данных отчетов и быстро изменять параметры данных.

Создание группового отчета для каждого возникающего события

- Страницы отчетов в Вашем файле Excel могут быть привязаны к заданному событию. При генерации отчета, он будет создавать отдельную страницу для каждого момента когда возникало событие.Click to enlarge image Создание пользовательских отчетов IGSS из MS Excel