Überwachung des IGSS Daten-Server

  • English

Der IGSS Daten-Server wird automatisch gestartet wenn ein IGSS Projekt begonnen wird. Das Fenster für den IGSS Daten-Server kann über das IGSS Master Modul geöffnet werden. Hier kann die Kommunikation zwischen dem IGSS Server und den Bedienstationen überwacht werden.

Überwachung der IGSS Daten-Server Kommunikation