Serveur de données IGSS

  • English
Le serveur de données IGSS est un serveur efficace pour échanger des données avec les postes opérateur.

Lorsqu’un poste opérateur a besoin d’accéder aux données stockées en ligne ou à des données historiques, il envoie une requête au serveur de données IGSS. Le serveur extrait les données nécessaires des fichiers de données dans le dossier de rapports du projet et les communique au poste opérateur. La gestion de ces requêtes est extrêmement rapide, même en présence d’ensembles de données volumineux. Sur les systèmes qui ne disposent que d’une bande passante réseau limitée, le serveur de données IGSS produit des performances bien plus rapides que les versions précédentes d’IGSS.

La configuration requise pour les communications de données entre le serveur de données IGSS et les clients se limite à une connexion IP et à l’ouverture d’un port TCP/IP spécifique.


Aperçu des communications sur le serveur de données IGSS

Le serveur de données IGSS lit les données des fichiers LOG, BCL et ALM enregistrés dans le dossier de rapports. Il n’est désormais plus nécessaire de donner à tous les utilisateurs un accès en écriture à ce dossier.