El Servidor de Datos IGSS

  • English
El Servidor de Datos IGSS es un eficiente servidor para transmisión de datos entre el servidor IGSS y las estaciones de operario.

Cuando la estación de operario necesita acceder a los datos almacenados online o históricos, envía una consulta al Servidor de Datos IGSS. El servidor extrae los datos necesarios de los archivos de datos de la carpeta de informe del proyecto y devuelve el conjunto de datos a la estación de operario. El manejo de estas consultas es extremadamente rápido, incluso en grandes conjuntos de datos. En sistemas que corren en una red con ancho de banda limitado, el Servidor de Datos IGSS lo llevará a cabo mucho más rápido que en versiones anteriores de IGSS.

El único requisito para la comunicación entre el Servidor de Datos IGSS y los clientes es una conexión IP y abrir un puerto específico TCP/IP.


Vista general de la comunicación del Servidor de Datos IGSS.

El Servidor de Datos IGSS leerá los datos desde los archivos LOG, BCL y ALM guardados en la carpeta de informe. Pero el requisito de dar a todos los usuarios acceso de escritura a esta carpeta ya no se aplica.