Entwurfs- und Laufzeitumgebung

  • English

Die IGSS Anwender können grob in 2 Anwendertypen unterteilt werden - den Systementwickler und den Systembetreiber. Das ist der Grund, warum wir 2 Modi in das IGSS Master Modul eingebunden haben.

  • Die Laufzeitumgebung für Überwachung und Steuerungsaufgaben.
  • Die Entwurfsumgebung für Entwicklung und Entwürfe.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Funktionen ist in der Entwurfsumgebung höher als in der Laufzeitumgebung. Durch die Zugangskontrolle kann gesteuert werden, ob ein Anwender den Entwurfsmodus verwenden kann oder nicht.