Supervision à l’aide de fonctionnalités à valeur ajoutée pour les opérateurs système IGSS

  • English

Le module principal IGSS offre aux opérateurs système un accès intuitif à tous les outils et modules de suivi nécessaires.

Certains des avantages pour les opérateurs système sont répertoriés ci-dessous:

Démarrage et arrêt des projets dans la barre des tâches de Windows

Lorsque le module principal IGSS est en cours d’exécution, l’icône d’application s’affiche dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows. L’utilisateur peut désormais faire un clic droit sur l’icône pour exécuter les actions suivantes : démarrer, arrêter, redémarrer et lancer la supervision.

 

 

Rapports standard et rapports définis par l’utilisateur

Les rapports constituent un accès extrêmement important du suivi et des statistiques enregistrées au sujet du processus en cours d’exécution. Il est désormais facile aux opérateurs d’accéder directement à cette fonctionnalité dans la fenêtre principale IGSS.

Tous les fichiers d’aide nécessaires à la supervision avec IGSS

Le système d’aide d’IGSS comporte un large ensemble de fichiers d’aide expliquant différentes tâches qui peuvent être exécutées dans le logiciel IGSS. Cependant, les opérateurs système ont uniquement besoin des fichiers d’aide et des manuels concernant la supervision et, de ce fait, seuls ces fichiers sont visibles lorsque IGSS fonctionne en mode d’exécution.

Tableaux de bord IGSS

Les tableaux de bord IGSS offrent un outil de supervision extrêmement polyvalent et qui a également été personnalisé pour les opérateurs système. Il est possible d’avoir plusieurs tableaux de bord différents et de basculer de l’un à l’autre d’un simple clic de la souris.

Changement de langue en ligne

De nombreux sites informatisés comptent des employés internationaux dans leurs effectifs. Pour garantir une utilisation correcte et efficace du système IGSS SCADA, les opérateurs doivent systématiquement pouvoir utiliser le logiciel dans leur propre langue. Dans le module principal IGSS, vous pouvez changer directement de langue d’utilisation en ligne.

Support à distance avec TeamViewer

Dans certains cas, le support à distance est le moyen le plus pratique et le plus efficace pour résoudre un problème sur site. A l’aide de la solution d’accès à distance aux normes de l’industrie nommée TeamViewer, les utilisateurs peuvent désormais obtenir l’assistance immédiate de l’Equipe de support IGSS. Il suffit à l’utilisateur de cliquer sur un bouton et de fournir un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe à l’Equipe de support IGSS. Elle peut ensuite se connecter pour dépanner le problème. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit disposer d’un Contrat de support et de mise à jour.

Connexion d’un poste opérateur

Avec le module principal IGSS, il est extrêmement facile et rapide de se connecter au serveur IGSS à partir d’un poste opérateur.Le module principal IGSS permet aux opérateurs d’accéder plus facilement aux outils de supervision appropriés lorsqu’ils travaillent en mode d’exécution