Valor añadido para los operarios del sistema IGSS en supervisión

  • English

Para los operarios del sistema, el módulo IGSS Maestro ofrece acceso intuitivo a todas las herramientas y módulos necesarios de supervisión.

Algunas de las ventajas para los operarios del sistema se listan a continuación:

Arrancar y parar proyectos desde la barra de tareas de Windows

Cuando IGSS Maestro está funcionando, tiene el icono de la aplicación en el área de notificación de la barra de tareas de Windows. El usuario puede así con el botón derecho del ratón hacer clic en el icono y hacer lo siguiente: Arrancar, Parar, Reiniciar y abrir Supervisión.

 

 

Informes estándar y personalizados

Los informes son una parte importante en la supervisión y mantenimiento estadístico del funcionamiento del proceso. Esta función se ha hecho fácilmente accesible para los operarios directamente en la venta del IGSS Maestro.  

Todos los archivos de ayuda relevantes para supervisión con IGSS

El sistema de Ayuda de IGSS tiene un amplio conjunto de archivos de ayuda que explican las diferentes tareas con el software IGSS. Sin embargo, los operarios del sistema sólo necesitan archivos de ayuda y manuales relevantes a la supervisión, por lo tanto sólo estos archivos de ayuda son visibles cuando IGSS está en modo Runtime.  

Panel de instrumentos IGSS

El Panel de instrumentos IGSS ofrece una herramienta de supervisión muy flexible y personalizada para los operarios. Es posible tener muchos paneles de instrumentos diferentes y con un simple clic, puede ahora cambiar entre ellos.  

Cambiar de idioma Online

Muchas instalaciones de automatización tiene trabajadores internacionales en su personal. Para asegurar un uso correcto y eficiente del sistema SCADA IGSS, los operarios deberían siempre poder trabajar con el software en su propio idioma. Desde el módulo IGSS Maestro puede ahora directamente hacer un cambio online del idioma de operación.  

Soporte remoto con TeamViewer

En algunos casos el soporte remoto es la forma más práctica y eficaz de resolver un problema insitu. Usando la solución estándar industrial de Acceso Remoto, TeamViewer, los usuarios finales pueden ahora tener ayuda instantánea del equipo de soporte de IGSS. El usuario final sólo tiene que pulsar un botón y dar al soporte de IGSS su nombre de usuario y contraseña. Ellos conectan y pueden ahora solucionar el problema. El usuario final debe tener el Acuerdo de Soporte y Actualización para usar esta función.  

Entrada a Estación de operario

Acceder al servidor IGSS desde una estación de operario es también muy fácil y directo con el módulo IGSS Maestro

El módulo IGSS Maestro hace fácil para los operarios acceder a herramientas relevantes de supervisión cuando está funcionando en modo Runtime