Zusätzlicher Mehrwert im Bereich der Überwachung für IGSS Systemoperatoren

  • English

Das IGSS Master Modul bietet einen intuitiven Zugang zu allen notwendigen Überwachungswerkzeugen und Modulen für System-Operatoren.

Einige der Vorteile für System-Operatoren sind nachfolgend aufgelistet:

Ausführen und beenden von Projekten von der Windows Taskleiste

Wenn das IGSS Master Programm gestartet ist, wird das Programmsymbol in der Windows Taskleiste angezeigt. Der Benutzer kann durch Rechtsklick auf das Symbol folgende Aktionen ausführen: Ausführen, beenden, neustarten und die Überwachung starten.

 

 

Standard- und benutzerdefinierte Berichte

Berichte sind ein wichtiger Teil der Überwachung und um Statistiken über den laufenden Prozess zu erhalten. Diese Funktionen wurden durch das IGSS Master Fenster einfach für den Bediener zugänglich gemacht.

Alle für die Überwachung relevanten Hilfe-Dateien mit IGSS

Das IGSS Hilfe-System verfügt über eine breite Palette von Hilfedateien, welche die vielen verschiedenen Aufgaben der IGSS Software erklären. Braucht der System Operator jedoch nur Hilfe-Dateien und Anleitungen für die Überwachung, sind diese nur sichtbar, wenn IGSS im Laufzeitmodus betrieben wird.

IGSS Dashboards

Die IGSS Dashboards sind ein sehr flexibles und angepasstes Überwachungswerkzeug für System-Operatoren. Sie können beliebig verschiedene Dashboards geöffnet haben. Mit einem einzigen Klick können Sie nun zwischen diesen Dashboarts wechseln.

Sprache online ändern

Viele Automatisierungseinrichtungen haben internationale Arbeiter als Angestellte. Um das IGSS SCADA System korrekt und effizient zu nutzen, sollten Operatoren immer in der Lage sein, die Software in ihrer Muttersprache verwenden zu können. Vom IGSS Master Modul aus können Sie die Software nun direkt online auf Ihre Muttersprache umstellen.

Remote Unterstützung mit TeamViewer

In einigen Fällen ist der einfachste und effektivste Weg ein "vor Ort Problem" mit Remote Unterstützung zu lösen. Die auf Industriestandard basierende Remote-Unterstützung TeamViewer erlaubt dem Endbenutzer nun sofortige Hilfe durch das IGSS Support Team. Der Endbenutzer klickt nur auf einen Button und übermittelt dem IGSS Support Team seinen Benutzernamen und das Passwort. Sie verbinden sich nun um das Problem zu lösen. Der Endbenutzer muss über ein "Software & Update Agreement" verfügen, um diese Funktion nutzen zu können.

Anmeldung bei der Bedienstation

Durch das IGSS Master Modul wird auch das Anmelden an den IGSS Server von der Bedienstation sehr einfach.Das IGSS Master Modul erleichtert den Anwendern auf relevante Überwachungs-Werkzeuge zuzugreifen, wenn das Programm im Laufzeitmodus verwendet wird.