Преимущества для Системных Интеграторов IGSS в режиме Разработки

  • English
Модуль IGSS Мастер обеспечивает системным интеграторам быстрый доступ к необходимым инструментам проектирования (например, модулям разработки и соответствующим справочным файлам и руководствам). Такой подход делает процесс конфигурирования более быстрым и легким, как для новых, так и для опытных пользователей IGSS.

В модуле IGSS Мастер улучшились и стали более доступными инструменты тестирования, выявления ошибок и компиляции. К примеру, теперь одним нажатием Вы можете получить доступ к логам событий проекта и логам коммуникационного драйвера. Которые, в свою очередь, могут быть легко отфильтрованы для эффективного поиска любой специфической ошибки в проекте. Теперь стало очень легко настраивать различные уровни ведения логов для каждого приложения IGSS. В новом модуле Вы также имеете прямой доступ к другим очень полезным инструментам разработки, таким как:

  • TCP/IP ПЛК Симулятор, который позволяет протестировать обмен данными между IGSS и набором симулируемых регистров ПЛК.
  • Коммуникации, инструмент отображения содержимого: пакетов данных отправляемых и получаемых из ПЛК, системных пакетов данных и пакетов ошибок.
  • С помощью инструмента Детальное Состояние Вы сможете увидеть все запущенные приложения IGSS и состояние их работы. Вы также можете легко отображать и скрывать отдельные окна состояния для каждой из ключевых программ обработки данных IGSS для мониторинга их статуса.

Утилита Коммуникации – мощный инструмент для отслеживания всех типов пакетов данных и их содержимого

Лог Событий интуитивно интегрирован в модуль IGSS Мастер

Также все системные файлы IGSS и папки проекта стали доступны через модуль IGSS Мастер. Это поможет нашей службе техподдержки более оперативно решать любые технические проблемы, которые могут возникнуть у Вас с IGSS.

Кроме того, модуль IGSS Мастер выводит для Вас важную и критичную системную информацию. В окне приложения отображаются следующие элементы:
  • События – здесь отображается детальная информация для каждой невыполненной операции в IGSS.
  • Панель состояния – здесь отображается статус системы (работает/остановлена) и состояние каких-либо важных параметров обработки данных, например, симуляция величин или остановка сбора данных.
  • Индикатор состояния – здесь отображается текущий исполняемый процесс с указанием заданных параметров.
  • Панель уведомлений – отображает базовую и некритичную информацию о системе IGSS.

В режиме Разработки модуль IGSS Мастер предоставляет разработчику проекта ценную информацию

Открывайте проекты IGSS как ярлыки или библиотеки Windows

Расширение файла проекта .elm в системе IGSS, стало привязанным к модулю IGSS Мастер. Это значит, что Вы можете создавать ярлыки Windows для своих проектов. В Windows 7, Вы даже можете создавать группы для файлов IGSS проектов, используя мощную функциональность библиотек Windows Explorer. Библиотека может быть настроена на динамическое добавление любых файлов проекта, которые Вы создаете на компьютере.

Различные уровни ведения логов легко настраиваются в модуле IGSS Мастер

TCP/IP ПЛК Симулятор - полезный инструмент для тестирования коммуникации ПЛК