Valor añadido para los integradores cuando desarrollan

  • English
El módulo IGSS Maestro ayuda a los integradores del sistema con un rápido acceso a las herramientas de desarrollo necesarias, tales como módulos de diseño, archivos de ayuda y manuales relevantes. Esto hará el proceso de configuración más fácil y rápido, tanto para usuarios nuevos de IGSS como para experimentados
Con el módulo IGSS Maestro, las herramientas para pruebas importantes, errores de seguimiento y depuración han sido mejoradas y puestas con acceso instantáneo. Por ejemplo, con un simple clic, puede ahora acceder a los archivos log de eventos del proyecto y drivers de comunicación. Estos ahora se pueden filtrar para seguir con eficacia cualquier error específico en el proyecto. Ahora se ha hecho más fácil configurar diferentes niveles de registro en cada aplicación IGSS. Desde el nuevo módulo, puede acceder directamente a otras herramientas útiles de desarrollo como:
  • El Simulador PLC TCP/IP que permite la prueba de comunicación de datos entre IGSS y un conjunto de registros PLC simulados.
  • Comunicaciones que enumeran el contenido de: paquetes de datos enviados a y desde los PLCs, paquetes de datos de sistema y paquetes de error.
  • Desde la herramienta Estado detallado puede ver todas las aplicaciones activas de IGSS y su estado. También puede fácilmente mostrar u ocultar una ventana de estado por separado para cada programa de manejo de datos básicos de IGSS para ver su estado.

Comunicaciones es una potente herramienta para el seguimiento de todo tipo de paquetes de datos y sus contenidos.

El Log de eventos está intuitivamente integrado en el módulo IGSS Maestro.

Los archivos de sistema IGSS importantes y las carpetas de proyecto también se han puesto accesibles a través del módulo IGSS Maestro. Esto ayudará a nuestro equipo de soporte a resolver más rápidamente cualquier problema técnico que encuentre con IGSS.  

El módulo IGSS Maestro también le ofrecerá información del sistema importante y valiosa. En la ventana de la aplicación encontrará:        

  • Eventos – estos ofrecen información detallada de cualquier operación IGSS fallida.      
  • Panel de estado – este muestra el estado del sistema (funcionando / parado) y si se ha configurado cualquier parámetro importante de manejo de datos, por ejemplo, valores simulados o no recogida de datos.      
  • Barra de estado – este muestra el proceso actual que está siendo ejecutado con cualquier parámetro dado.
  • Barra de notificación – muestra información básica y no crucial sobre el sistema IGSS.

El módulo IGSS Maestro da información valiosa del sistema al diseñador del proyecto cuando trabaja en modo Diseño.

Abrir proyectos IGSS desde atajos de Windows o librerías

La extensión de archivo de proyecto IGSS, .elm, ha sido asociada con el módulo IGSS Maestro. Esto significa que puede crear atajos de Windows a sus proyectos. En Windows 7, puede incluso usar las potentes librerías de Windows Explorer para hacer recogida de archivos de proyectos IGSS. Una librería puede configurarse para agregar dinámicamente cualquier archivo de proyecto que haya creado en su PC.

Diferentes niveles de registro son fácilmente fijados en el módulo IGSS Maestro.

El Simulador PLC TCP/IP es útil cuando comprueba la comunicación del PLC.