Merværdi for systemintegratorerne når de udvikler i IGSS

  • English
IGSS Master hjælper systemintegratorerne til hurtig adgang til de nødvendige udviklingsværktøjer såsom designmoduler, relevante hjælpefiler og manualer. Det vil gøre konfigurationsarbejdet lettere og hurtigere, både for nye og erfarne IGSS brugere.

Med IGSS Master er de vigtige test-, fejlfindings- og fejlretningsværktøjer blevet forbedret og gjort let tilgængelige. For eksempel kan du nu med et enkelt klik få adgang til projektets hændelses- og kommunikationsdriverlogfiler. Disse kan nu også med en effektiv filtrering spore specifikke fejl i projektet. Det er blevet gjort meget lettere at indstille forskellige logniveauer på hver IGSS applikation. Fra det nye modul har du også direkte adgang til andre meget nyttige udviklingsværktøjer såsom:

  • TCP / IP PLC simulator, som giver mulighed for test af datakommunikation mellem IGSS og et antal simulerede PLC registre.
  • Kommunikationsovervågning der skriver indholdet af datapakker sendt til og fra PLC'erne, systemdatapakker og fejlpakker.
  • Fra Detaljerede status vil du kunne se alle aktive IGSS moduler og deres operationelle status. Du kan også nemt vise eller skjule et statusvindue for hver af de centrale IGSS databehandlingsmoduler.

Kommunikationsovervågning er et stærkt værktøj til at overvåge alle typer datapakker og deres indhold.

Hændelsesloggen er intuitivt indlejret i IGSS Master.

Vigtige IGSS systemfiler og projektmapper er også gjort tilgængelige via IGSS Master. Dette vil hjælpe vores supportteam til hurtigere at løse eventuelle tekniske problemer du vil møde i IGSS.

IGSS Master vil også give dig vigtige og værdifulde oplysninger om systemet. I programvinduet finder du:
  • Hændelser - disse vil give detaljerede oplysninger om funktioner, der fejler i IGSS.
  • Statuspanel - dette vil vise systemstatus (kører / er stoppet), og de vigtige databehandlingsparametre, der er blevet indstillet. Eksempelvis simulerede værdier eller manglende dataopsamling.
  • Statuslinje - denne vil vise den aktuelle proces samt evt. kommandolinjeparametre.
  • Meddelelseslinje - viser basale, ikke-kritiske oplysninger om IGSS systemet.

IGSS Master giver værdifulde oplysninger om systemet til projektets designer, når du arbejder i designtilstand.

Åbn et IGSS projekt via Windows genvej eller bibliotek

IGSS projektets filtype, .elm, har været forbundet med IGSS Master. Det betyder, at du kan oprette Windows genveje til dine projekter. I Windows 7, kan du endda bruge det omfattende Windows Explorer bibliotek til at samle IGSS projekt filer. Biblioteket kan konfigureres til løbende at tilføje de projekt filer, du opretter på din PC.

Forskellige logniveauer kan hurtigt defineres i IGSS Master.

TCP / IP PLC simulator er et nyttigt værktøj til test af PLC kommunikation.