Control de Acceso

  • English

Para evitar un uso incorrecto y modificaciones de los paneles de instrumentos, puede ahora configurar la administración de usuarios para el módulo Panel de Instrumentos. Al iniciar el módulo Panel de Instrumentos, estará en modo Runtime donde puede supervisar los paneles. Para modificar los instrumentos, debe cambiar al modo de Diseño. Si la administración de usuarios está activada, se le pedirá que inicie sesión con usuario y contraseña.

Administración de usuario en panel de instrumentos IGSS.