Zugangskontrolle

  • English

Um eine inkorrekte Verwendung und Modifikation des Dashboards zu vermeiden können Sie nun eine Benutzerverwaltung für das Dashboard-Modul einrichten. Wenn das Dashboard-Modul gestartet wird, befinden Sie sich im Laufzeitmodus, von wo aus das Dashboard überwacht werden kann. Um die Widgets zu modifizieren, müssen Sie in den Entwicklungs-Modus wechseln. Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, müssen Sie sich mit Benutzernamen und Passwort anmelden.

Benutzerverwaltung bei IGSS Dashboards