Supervise Erweiterungen

  • English

Neue Option zur Angabe, an welchen Server die Operator Station angeschlossen ist

IGSS Systemen, die die Dual-Server-Option nutzen, es ist jetzt möglich, eine farbige Anzeige in Supervise zu erhalten mit der Angabe, an welchen Server die Operator Station derzeit angeschlossen ist. Dies kann in Szenarien genutzt werden, bei denen ein Server als Backup Server fungiert - die Farbcodierung aller Diagramme in Supervise kann dann dazu verwendet werden, um dem Site Operator zu zeigen, dass er derzeit an den Backup-Server und nicht den primäre Server angeschlossen ist.

New option to indicate which server the Operator Station is connected to

Neue visuelle Markierung auf Objekten in Supervise

Eine neue "Nutze Markierung statt Alarm, um Objekt Notizen anzuzeigen“ -Einstellung in der Konfiguration des Systems verändert die Anzeige eines IGSS Objekt in Supervise, wenn eine Notiz angebracht ist. Statt der Alarm Farbanzeige, wird das Objekt mit einer kleinen Markierung gekennzeichnet, sobald eine Notiz am Objekt angebracht ist.

New visual note indication on objects in Supervise