Neuer SNMP (Simple Network Management Protocol) Client und Server

  • English
SNMP oder Simple Network Management Protocol ist ein Internet-Standardprotokoll für die Verwaltung von Geräten in IP-Netzwerken. Geräte , die typischerweise SNMP supportieren inkl. Router, Switches, Server, Workstations, Modem-Racks und vieles mehr. Es wird vor allem im Bereich von Netzwerk- Managementsystemen verwendet, um Netzwerkequipment zu überwachen, die manuelles Eingreifen erfordern. IGSS V10 umfasst sowohl einen SNMP-Client als auch einen Server.

SNMP Client

Mit unserem neuen SNMP-Client-Driver können Sie nun auch Runtime Informationen über Netzwerk- Komponenten in Ihrer SCADA-Schnittstelle einbeziehen, somit erhalten Sie Überblick über den Status von Netzwerk-Switches, Servern, PCs und anderen SNMP-fähigen Komponenten wie Server Raumklimakontrollen usw.

Dies kann Ihnen bei der schnellen Fehleridentifikation helfen in jenen Teilen des Systems, welches Sie zuvor manuell untersuchen mussten, das spart Ihnen eine Menge Zeit in der Diagnosephase zur Lösung des Problems und Sie können somit den Fehler schneller beheben.

SNMP Server

Der SNMP-Server (Agent) ist in IGSS V10 implementiert und ermöglicht dem SNMP-Client Zugriff auf Runtime Statusinformationen für unterschiedliche Bereiche des IGSS Systems. Der SNMP-Agent ermöglicht den Zugriff auf die meisten, dem System Operator bereits im IGSS Master verfügbaren Statusinformationen, z. B. Status der laufenden Module, die internen Kommunikationszähler usw.

IGSS SNMP-Agent Features:
  • Status-Informationen über alle IGSS Module (Applikationen)
  • Netzwerk-Kommunikation zu allen Operator-Stationen, die an einem Server angeschlossen sind
  • Status-Informationen für Driver und Driver-Kommunikation
  • Interner IGSS System Zähler

SNMP Server