Neues Playback Feature

  • English
IGSS V10 hat eine neue Playback Funktion, die es dem Site-Operator erlaubt, in der Zeitschiene zurückzugehen und zu analysieren, wie bestimmte Ereignisse entstanden sind. Die Playback Funktion ist ein tolles neues Werkzeug sowohl zur Analyse von System-Events, als auch im Training neuer System Operator, indem sie durch bekannte Szenarien geleitet werden.

New Playback Feature

Playback kann entweder in Echtzeit erfolgen oder beschleunigt oder verlangsamt, um das Verhalten des Systems zu analysieren. Playback funktioniert ähnlich einem Videorekorder, auf Basis von Prozess-Werten im System. Der Einsatz von Playback für ein System erfordert keine zusätzliche Konfiguration oder Setup - Playback funktioniert durch Abrufen der historischen Werte, die bereits im System sind.

Diagram

Die Playback Funktion kann auf beiden Servern und Bedienstationen ohne Beeinträchtigung des normalen Betriebs des Systems verwendet werden. Die wichtigsten Wiedergabe-Funktionen sind:
  • Sofortige Umschaltung zwischen Wiedergabe-Modus und normalem Aufsicht-Modus
  • Playback Wiedergabe möglich ab 1/1000 bis zum 1000-fachen der tatsächlichen Geschwindigkeit
  • Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe jederzeit möglich
  • Vorwärts oder rückwärts springen auf den nächsten veränderten Wert
  • Deutliche Anzeige des Playback-Modus für den Site Operator