Notifier Erweiterungen

  • English

Neue automatische Sicherungsfunktion

Eine neue, automatische Sicherungsfunktion ist den bestehenden Notifier Optionen hinzugefügt worden. Beim Konfigurieren von Notifier wird automatisch gesichert wenn nötig, ohne weitere Nutzeraktion.

New auto save function

3 neue Operatormodi

Eine neue Systemeinstellung ist Notifier hinzugefügt worden. Somit ist es nun möglich, den Zugang des System Operator zur Notifierkonfiguration zu beschränken.

Kalender Modus:

0 = > Weiterentwickelt (Standard)
  • Keine Einschränkungen für den System Operator.

1 => Basis
  • Der Kalender kann wie folgt bearbeitet werden: Dienste, Dienstpersonal und Filter.
2 => Novize
  • Der Kalender kann wie folgt bearbeitet werden: Dienste, Dienstpersonal und Filter.
  • Dienstpersonal und Filter können erstellt, modifiziert und gelöscht werden.
3 => Streng
  • Dienstpersonal kann nur bei existierenden Dienstplänen hinzugefügt oder gelöscht werden.

Neuer dualer Servermodus

Nun kann das Notifier Modul für den Betrieb in einer Dual-Server-Konfiguration konfiguriert werden. Solange das primäre Notifier läuft, wird das Notifier Modul auf dem sekundären Server keine Alarme übertragen. Sollte der Backup Notifier keinen Kontakt zum primären Server aufbauen können, wird der Backup Notifier aktiv und beginnt, Alarme zu senden.

Neuer dualer Servermodus

Einfärbung von Ausnahmetagen im Kalender

Sollte eine Ausnahme in einen wiederkehrenden Dienst im Notifier Dienstplan hinzugefügt werden, wird dieser Ausnahmetag mit einer speziellen Farbe markiert. Dies zeigt dem Operator an, dass dieser Tag speziell behandelt werden muss.

Coloring of exception days in the calendar

Alarm auslösen in IGSS, falls das GSM Modem nicht antwortet

Falls das Notifier unerwartet keine Kommunikation zum angeschlossen GSM Modem aufbauen kann, ist es möglich einen Alarm zu installieren, indem ein Wert in ein digitales IGSS Objekt eingesetzt wird

Trigger alarm in IGSS if GSM modem does not reply