Ny integration med Windows Brugeradministration

Du kan integrere dine IGSS brugere med Windows Brugeradministration for at benytte ”Single sign-on” for alle brugere på systemet. For Windows PC’ere som er medlem af et Windows domain eller Active Directory, er det muligt at have en centraliseret administration af alle IGSS brugere og deres adgangsrettigheder.

For PC’ere der benytter andre log-on metoder, som f.eks. scanning af fingeraftryk eller smart-cards, kan disse også benyttes til at kvittere Safe Commands i IGSS.

New Integration with Windows User Management

De vigtigste funktioner i IGSS integration til Windows Brugeradministration er:
  • Single sign-on til både Windows og IGSS
  • Centraliseret brugeradministration med Windows Domain Controller eller Active Directory
  • IGSS adgangsrettigheder er koblet til Windows User Groups
  • Biometrisk sensorer kan bruges til at kvittere Safe Commands