Ny Faceplate Funktion

IGSS 10 indeholder en helt ny Faceplate funktion der gør det muligt at opsætte procesgrafik én gang og derefter genbruge grafikken for forskellige IGSS objekter. Faceplates åbner op for at definere et diagram som en skabelon og derefter forbinde den til fysiske PLC værdier senere.

New Faceplate Feature

Modsat IGSS Multivisningsdiagrammet og Gruppe objektet, har IGSS Faceplates ikke begrænsninger på opsætningen af PLC hukommelsen da faceplate objekterne er forbundet til fysiske PLC værdier én-for-én. Et Faceplate diagram oprettes som et hvilket som helst andet IGSS diagram med adgang til de samme grafiske visninger. Den eneste forskel er forbindelsen til PLC objekterne.

Faceplate

Systemintegratoren kan bruge faceplates til at oprette et lager af diagramskabeloner der kan passe til alt fra færdige præprogrammerede kontroller til individuelle funktionsblokke, f.eks. en kontrol-løkke i en PLC. Faceplates fra et sådant lager kan nemt tilføjes mange forskellige IGSS konfigurationer ved at forbinde de faktiske PLC objekter for pågældende konfiguration.

Faceplate

Når man opretter faceplates, skal man i objektlisten forbinde Master objekter (objekter der reserverer pladsen for andre objekter og hvis navn indeholder foranstillet $$ tegn) med de ønskede fysiske objekter. Eksisterende objektlister kan kopieres fra andre faceplates for at oprette nye faceplates og forbindelserne til de fysiske objekter kan derefter justeres ved hjælp af Søg og Erstat funktionen.

Faceplate

De vigtigste funktioner i IGSS Faceplates er:
  • Oprettelse af procesdiagram skabeloner der nemt kan genbruges
  • Faceplates kan være almindelige proces diagrammer eller indlejret i andre diagrammer
  • Forbind et hvilket som helst fysisk objekt uafhængigt af PLC hukommelses mapning
  • Grafikken på faceplate diagrammer er valgfri
  • Systemintegratoren kan oprette et faceplate lager