Системные Требования

  • English

Требования к оборудованию

  • Системе IGSS необходим процессор Pentium 2 Ghz или аналогичный
  • Требования к памяти основываются на размере базы данных IGSS, разрешении экрана и одновременном использовании других приложений.  Мы рекомендуем по крайней мере 256 MB RAM дополнительно к требованиям операционной системы.
  • Графическая карта с поддержкой графики "true color" (мин. 24 bit)
  • На компьютере с запущенной IGSS необходим 1 свободный USB или 1 LPT порт для ключа с лицензией

Требования к программному обеспеению

  • Windows 7, Windows 2008 server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
  • Microsoft Excel 2007 (необходим только для запуска RMS, экспорта данных в Excel в Отчетах за Период, доступа к данным IGSS и записи списка событий)