Systemkrav

Hardware krav

  • IGSS kræver en Pentium 2 GHz pc eller tilsvarende.
  • Hukommelseskravet er relateret til størrelsen af IGSS databasen, skærmopløsning og samtidig brug af andre software pakker. Det anbefales, at mindst 1 GB er til rådighed for IGSS.
  • Grafikkort der understøtter ægte farvegrafik (min. 24 bit).
  • Mindst én fri parallel-eller USB-port skal være til rådighed for IGSS dongle til licenssystemet. (Soft-lock er en mulighed fra version 9).

Software krav

  • Windows 7, Windows 2010 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
  • Microsoft Excel 2007 eller nyere (32Bit) (nødvendigt for de brugerdefinerede rapporter i Excel).