VBA Interface i IGSS

  • English

Indledning

Visual Basic for Applications (VBA) programmeringsinterface er inkluderet i IGSS. IGSS forskellige dataindsamlings muligheder og IGSS Automation Interface sammen med VBA vil give brugerne et effektivt sæt af værktøjer til at forbedre og finjustere deres projekter.

Brugervenlig programmering

VBA er en af de mest brugervenlige programmeringsinterfaces, der er til rådighed i dag. VBA er et forholdsvis simpelt programmeringssprog, og derfor en relativt enkel opgave for en bruger at lære at programmere i. Under programmeringen præsenterer VBA editoren en træstruktur med de IGSS-genererede VBA objektnavne i projektet.

VBA Features

Anvendelse af VBA i IGSS

Programmering i VBA-interface tilgås direkte fra definitionsmodulet. Dette giver system designeren en nem adgang til VBA præcis på det sted i processensvisningen, hvor koden skal afvikles. I eksemplet nedenfor er VBA anvendt sammen med ActiveX-komponenten, der kan vise en kurve med konstant skiftende værdier. I en ægte overvågningssituation vil de indkomne, realtidsværdier naturligt læses ind via IGSS Automation interface.

VBA Code