Skalerbarhed, bagudkompatibilitet og beskyttelse af kundernes investeringer

  • English

Skalerbarhed og beskyttelse af kundernes investeringer er nogle basale værdier, som har været forbundet med IGSS lige fra starten i 1984. IGSS kan udvides fra 50 objekter op til 400.000 objekter, fra en enkelt operatørstation og op til 50 operatørstationer. Ved valg af IGSS, kan procesovervågning starte simpelt, og fortsætte med at vokse med de stigende forretningsmæssige krav.

Konfigurationstimer brugt i starten af projektet, er derfor aldrig spildt ved valg af IGSS. Et ekspanderende IGSS system kan simpelthen tilføjes flere byggesten til det fundament, som allerede er lagt.

IGSS softwaren er altid bagud kompatibel. Ligegyldigt hvor mange nye funktioner, der tilføjes til IGSS softwaren, vil den nye version altid være bagud kompatibel med tidligere versioner.

IGSS licenspolitik er også i overensstemmelse med en trin-for-trin ekspansionsstrategi. Kunden har mulighed for at købe ekstra licenser trinvist i takt med væksten i deres virksomhed.

Kundens oprindelige investering, samt de efterfølgende udvidelser, er derfor aldrig i fare for at blive forældede. En investering i IGSS nu er også en investering i fremtiden.

IGSS Scalability
Skalerbarhed