Безопасные Команды (Safe Commands)

  • English

Что такое Безопасные Команды?

В системах SCADA можно создать весьма критичные ситуации, если оператором неумышленно будут посланы ошибочные команды. Это вызывает необходимость проверки безопасности перед тем, как командам будет разрешена передача в PLC.


Безопасные команды IGSS допускают гибкое управление командами, посылаемыми в PLC, без использования VBA. Доступны три уровня Безопасных Команд:

Уровень 1

Основная мера безопасности требует от парсонала подтверждения операции, когда выполняются команды PLC. Как показано на примере ниже, когда оператор выбрал насос p1 для остановки:

Safe commands level 1

Используя Безопасную Команду «Подтвердить» (Confirm), оператор может подтвердить выполнение команды

Уровень 2

Некоторые объекты могут быть ограничены так, что только определенный персонал может послать команду для PLC для этого специального объекта. Безопасные команды могут применятся для того, чтобы потребовать ввода имени пользователя и пароля перед выполнением команды в PLC. Права пользователей контролируются в модуле Администрирование Пользователей (User Administration).

Safe Commands Level 2

Используя безопасную команду "Подтвердить с паролем", оператор может назначить имя и пароль для выполнения команды

Уровень 3

Некоторые критичные оъекты техпроцесса могут даже потребовать, чтобы подтверждение команды авторизовал второй человек перед ее выполнением.

Safe Commands Level 3
Использование безопасной команды «Подтвердить двумя пользователями» (Confirm by two Users)

Применение Безопасных Команд

Безопасные Команды применяются индивидуально для каждого объекта IGSS. Это предоставляет максимальную гибкость в настройках безопасного управления системы SCADA.