Comandos Seguros

  • English

¿Qué son los Comandos Seguros?

En sistemas SCADA se puede llegar a situaciones muy críticas si el personal envía comandos de forma involuntaria o errónea. Esto pide un control de seguridad antes de que se permita enviar los comandos al PLC.

Comandos Seguros IGSS permite un control flexible de los comandos que se envían a los PLCs de proceso sin que haga falta VBA. Se proporcionan tres niveles de seguridad:

Nivel 1

La medida de seguridad básica es pedir al personal que confirme una operación cuando envíe comandos al PLC. Este escenario se muestra abajo, donde el operario ha pedido a la bomba, p1, STOP.

Safe commands level 1

Usando Comandos Seguros “Confirmar” donde el operario debe confirmar el envío del comando

Nivel 2

Algunos objetos pueden ser restringidos de manera que sólo a ciertas personas se les permita enviar comandos al PLC de este objeto en particular. Comandos Seguros se puede entonces aplicar para que pida un usuario y contraseña, antes de que el comando se pueda enviar. Los derechos de acceso se controlan en el módulo de Administración de usuarios.

Safe Commands Level 2

Usando Comandos Seguros “Confirmar con contraseña” donde los operarios deben facilitar un usuario y contraseña para enviar comandos

Nivel 3

Algunos objetos de proceso críticos pueden incluso requerir que una segunda persona también autorice el comando antes de ser enviado.

Safe Commands Level 3 Usando Comandos Seguros “Confirmar por dos usuarios” donde dos personas autorizadas deben permitir el comando

Aplicando Comandos Seguros

Los Comandos Seguros son aplicados individualmente para cada objeto IGSS. Esto permite una flexibilidad máxima en la determinación de una operación segura del sistema SCADA.