OPC understøttelse i IGSS

  • English

OLE for Process Control er ved at blive et stadig mere populært valg, når der vælges en PLC kommunikationsinterface inden for industriel automation.

OPC anvendes typisk til kommunikation mellem industrielle applikationer på forskellige niveauer i anlæggets hierarki. For eksempel kan al data vedrørende vedligeholdelsesopgaver og omkostninger på anlæggets udstyr hentes fra tidsplanerne i vedligeholdelsesprogrammet og derefter vises i forhold til antallet af driftstimer på hvert enkelt stykke udstyr, hentet fra SRO-systemet. Den nemmeste måde at opnå denne data-indsamling ville være at benytte OPC.

For at understøtte denne stigende tendens for intra-anlægs kommunikation og integration mellem forskellige applikationer, tilbyder IGSS OPC Data interface version 1 og 2 på OPC serveren. Det betyder, at tredjeparts applikationer, som for eksempel vedligeholdelses-, opskrifts- og batchapplikationer, bliver forsynet med en enkel og standardiseret måde at kommunikere med IGSS-systemet. IGSS kan også køre som en OPC-klient, der kan kommunikere med 3. parts OPC servere.

IGSS's OPC server software kan installeres sig på enhver computer i netværket, så længe netværksprotokollen er TCP / IP. IGSS's OPC klient software er en kommunikations-driver, der findes på IGSS serveren og i særlige tilfælde, på fjerntliggende stationer.