Netværksredundans

  • English

Tilgængelighed, pålidelighed og stabilitet er vigtige parametre for god anlægsdrift. IGSS giver fuld system redundans på alle niveauer i systemet.

Med IGSS, kan du være sikker på, at eventuelle svage led i systemet - hvad enten det er klienten, serveren eller informationsnettet mellem dem -altid kan sættes op med en tilsvarende redundant løsning.

Netværksredundans

Et redundant LAN mellem IGSS serveren og operatørstationerne (klienterne) sikrer uafbrudt system drift, selv i tilfælde af en netværksfejl.

Operatørstationer er udstyret med to netkort hvor hvert netkort er forbundet til et separat LAN. Skulle operatørstationen mister forbindelsen til IGSS serveren på grund af netværksfejl eller defekt netværkskort, vil operatørstationen automatisk skifte over til det sekundære netværkskort uden tab af data.

Sever og klient redundans opsætning

For at forbedre IGSS systemets stabilitet og pålidelighed samt at øge tilgængeligheden, kan IGSS opsættes på følgende vis:
  • Dualiseret Servere
  • Operatør station med distribuerede driver
  • Singe User Back System

Data tilgængelighed for samtlige løsninger

Enhver kombination af de ovenstående løsninger kan implementeres. IGSS systemerne levere fuld tilgængelighed af procesdata og processtyring døgnet rundt. Det bedste vidnesbyrd på robustheden af IGSS er den vifte af IGSS kunder i off-shore og skibsautomatisering industrier, hvor strenge og krævende krav til sikkerheds og pålidelighed skal være opfyldt.