Flerskærmsopsætning

  • Dansk

For at give overblik og en optimal fleksibilitet understøtter IGSS en flerskærmsopsætning med op til 9 skærme pr. IGSS operatørstation. De forskellige procesdiagrammer vil typisk blive fordelt over skærmene med det formål, at skabe en mere logisk oversigt over anlægget. Kontrolrumspersonalet bliver således forsynet med en brugervenlig oversigt over hele processen.

Skærmene kan enten stables eller placeres ved siden af hinanden, eller en kombination af de to. For hver af de anvendte skærme, skal der være installeret et separat grafikkort på IGSS serveren.

Horizontal and vertical monitor setup Horisontal og vertikal skærmopsætning