Capas y Vistas

¿Qué son Capas y Vistas?

Many SCADA configurations contains a lot of objects and graphical displays of process components. Sometimes this huge amount of information given to the system operators may cause that they will not be able to act is fast on a critical situation. By using layers and views you may simplify the process diagrams by hiding irrelevant objects in a given situation and thus optimize the monitoring process.

With IGSS layers you are provided with 16 layers for the graphical descriptors in the process, 8 layers for names of objects and 8 layers for object values. All process objects are added to one or more layers and these may then combined in any way, to create a number of process views for various critical system states.

Ejemplo de uso de Capas y Vistas

Capas y vistas se puden usar para muy diferentes propósitos, aquí se dan unos ejemplos:

  • Para mostrar/ocultar ciertos controles dependiendo de un parámetro de la planta (por ejemplo automático/manual)
  • Para mostrar una vista en operación normal y una para situaciones de emergencia
  • Para mostrar/ocultar objetos seleccionados que puede ser útil verlos exclusivamente
Abajo se muestra una ilustración usando capas y vistas. Aquí los controles de operario deberían sólo ser visibles cuando la configuración está funcionando en modo manual:

Controles ocultos usando capas y vistas

Controles ocultos usando capas y vistas

Características de Capas y Vistas

Abajo se enumeran algunas características disponibles con capas y vistas IGSS:

  • Vistas globales y diagramas Las vistas se pueden hacer como vistas globales para la configuración entera o como vistas específicas para un solo diagrama. Ambas vistas se pueden activar en cualquier momento
  • Vistas controladas digitalmente Las vistas se pueden activar usando un objeto digital. Esto es útil para controles automáticos de la vista actual.
  • Vistas controladas por VBA De la misma manera que con un objeto de control, las vistas se pueden también activar desde un código VBA.
  • Configurar desde Vista de Tabla de Propiedades Las capas se pueden configurar desde la Vista de Tabla de propiedades que hará este proceso mucho más rápido y fácil.