Panel de Instrumentos IGSS

  • English

¿Qué es el Panel de Instrumentos IGSS?

El Panel de Instrumentos IGSS es un nuevo módulo en la serie de las herramientas de supervisión incluida en la solución SCADA IGSS V8. El módulo Panel de Instrumentos IGSS ofrece a los usuarios poder crear sus propios procesos personalizados a nivel de planta. Además, con el módulo del Panel de Instrumentos, dispondrá de varias nuevas maneras de mostrar diferentes procesos de datos. Por ejemplo, curvas y datos LOG / BCL se pueden mostrar en una vista y ser actualizados automáticamente.

Posibilidades con el Panel de Instrumentos IGSS

La vista general de proceso del Panel de Instrumentos IGSS se configura mediante una serie de instrumentos. Cada tipo de instrumento le permitirá acceder y mostrar diferentes datos que sean útiles para la supervisión del proceso. Los siguientes tipos de instrumentos están disponibles en el Panel:

  • Instrumento instantáneo
    Le dará valores de proceso continuamente para el objeto IGSS seleccionado
  • Instrumento gráfico
    Una vista gráfica de uno o varios objetos IGSS seleccionados
  • Instrumento registro de datos
    Proporciona una lista de datos de proceso registrados de uno o más objetos IGSS seleccionados
  • Instrumento memo
    Escribe notas amarillas para recordar a los operarios algún evento importante en el sistema
  • Instrumento datos reducidos
    Muestra una lista de valores Base Class (BCL) o Hora-Día-Mes (HDM) para uno o más objetos IGSS seleccionados
  • Instrumento navegador Web
    Integra cualquier página Web, por ejemplo la previsión del tiempo local o una conexión a una Webcam remota
  • Instrumento auditoría
    Mantiene un registro de la actividad de los usuarios mostrando una vista del módulo de auditoría
El módulo Panel de Instrumentos IGSS corre en una ventana independiente, lo que es particularmente útil en una solución multi pantalla. Abajo se muestra una foto del Panel.

Click to enlarge image

Creación del Panel de Instrumentos

Cuando cree su propio Panel de Instrumentos, puede crear cualquier número de vistas diferentes. Para cada vista añadirá el instrumento necesario para mostrar la información exacta que necesita. Para una vista, también definirá un intervalo de tiempo para el que los datos se mostrarán, por ejemplo: esta hora, hoy, última semana, o cualquier otro intervalo de tiempo.

Beneficios con el módulo Panel de Instrumentos

El Panel es muy intuitivo y fácil de configurar. El módulo está incluido en la licencia de IGSS por lo que no tiene un cargo extra. Los Paneles de Instrumentos simplificarán la Supervision de los operarios proveyendo la información necesaria en cualquier situación.