IGSS Dashboard

  • English

Was ist das IGSS Dashboard?

Das IGSS Dashboard ist ein neues Modul, in Form einer Anzeige, in der Serie von Überwachungswerkzeugen, die Bestandteil der IGSS V8 SCADA Lösung ist. Das IGSS Dashboard Modul erlaubt dem Benutzer von industriellen Anlagen während des Betriebs seine eigenen personalisierten Prozessübersichten zu erstellen. Darüber hinaus bekommen Sie mit dem Dashboard Modul mehrere neue Möglichkeiten dafür, verschiedene Prozessdaten bildlich darzustellen, z.B. mit Graphen, wo LOG und BCL Daten in einer Ansicht dargestellt werden können und dann automatisch aktualisiert werden.

Möglichkeiten mit dem IGSS Dashboard

Die IGSS Dashboard Prozessübersichten werden eingestellt, indem man einige Widgets (Komponenten der Benutzeroberfläche) benutzt. Jede Art von Widget wird Ihnen den Zugriff zu neuen Daten erlauben und diese auf dem Display zeigen, welches für die Prozessüberwachung sehr nützlich ist. Es gibt auf dem IGSS Dashboard folgende Arten von Widgets:

  • Snapshot Widget
    Gibt Ihnen laufend die Prozesswerte eines gewählten IGSS Objekts.
  • Graph Widget
    Ist eine graphische Ansicht eines oder mehrerer ausgewählter IGSS Objekte.
  • Log Daten Widget
    Gibt Ihnen eine Liste von aufgezeichneten Prozesswerten eines oder mehrerer ausgewählter IGSS Objekte.
  • Memo Widget
    Schreiben Sie Ihre eigenen gelben Notiz-Zettel um den Benutzer an wichtige Geschehnisse im System zu erinnern.
  • Reduzierte Daten Widget
    Zeigt eine Liste von Base Class(BCL- Basisklasse) oder Hour-Day-Month(HDM - Stunden-Tag-Monat) Werten für eines oder mehrere ausgewählte Objekte.
  • Web-Browser Widget
    Lagern Sie jegliche Webseite, z.B. die örtliche Wettervorhersage oder eine fernbediente Webcam-Verbindung.
  • Protokoll Widget
    Behalten Sie den Überblick über die Benutzeraktivität, indem Sie eine Ansicht aus dem Protokollmodul aufrufen. Das IGSS Dashboard Modul läuft in einem separaten Fenster, welches in Mehrfach-Bildschirm-Lösungen besonders nützlich sein kann.
Hierunter wird eine Illustration eines IGSS Dashboards gezeigt:

Click to enlarge image

Konfiguration des Dashboard Moduls

Wenn Sie Ihr eigenes Dashboard Modul konfigurieren, können Sie eine gewünschte Anzahl von verschiedenen Ansichten erstellen. Für jede Ansicht werden Sie die geforderten Widgets hinzufügen, damit genau die Information gezeigt wird, die Sie wünschen. Für die jeweilige Ansicht werden Sie auch einen Zeitraum definieren, für den die gezeigten Daten gelten sollen, z.B.: diese Stunde, heute, letzte Woche, oder jeglicher Nutzer-bestimmter Zeitraum.

Vorteile des Dashboard Moduls

Das Dashboard Modul ist sehr intuitiv und einfach zu konfigurieren. Das Modul ist in der IGSS Hauptlizenz inkludiert, also sind keine extra Gebühren nötig. Die Dashboard-Übersichten werden den Betreibern die Überwachung erleichtern, indem sie exakt die notwendigen Informationen in einem vom Benutzer definierten Layout liefern.