Kurver og værdier i IGSS

  • English
IGSS indeholder to typer af kurver til visning af værdier i processen
  • kurver vist i separate vinduer og
  • indlejrede kurver.

IGSS er i stand til at kombinere de aktuelle data og historiske data i den samme kurve. Operatøren kan således på et øjeblik se, hvad der skete i processen lige før og umiddelbart efter et indgreb.

Kurve data kan præsenteres i millisekunders opløsning og uden nogen tidsgrænser.Visningen af procesdata i form af kurver gør det muligt for operatøren at evaluere de enkelte anlægskomponenter over tid. Kurver giver et godt overblik, som også kan anvendes til en kvalitetssikring i det daglige arbejde.

Kurvevisning i separate vinduer

Som standard kan kurver med realtids data vises i separate vinduer. Standard kurver kan oprettes af system designeren i definitions modulet og fremkommer i menuen under ”kurve”, således at operatøren har nem adgang i overvågningsmodulet.

Operatøren kan også selv skabe en sådan kurve "on-the-fly", mens overvågningsmodulet kører. I begge tilfælde er kurven dynamisk, hvilket betyder, at der viser realtids data, som værdier på kurven.

"On-the-fly" kurver kan gemmes af operatøren, som enten dynamiske eller som statiske kurver. Hvis kurven gemmes som dynamisk, kan operatøren hele tiden kalde dem frem for at se realtidsværdierne. En kurve gemt som statisk, viser det tidsbillede af processen, som kurven viste i det øjeblik den blev gemt.

Window-type graph
Kurvevisning i separate vinduer i Supervise modulet

Indlejrede kurver

Indlejrede kurver vises som en integereret del af det diagram, som de indlejres i. Udover visning af realtids data, som en funktion af tiden, kan data i de indlejrede kurver også vises som XY grafer.

Embedded type graph
Den indlejerede graf i Supervise modulet