Dualiseret Server

  • English
En dualiseret serverløsning beskytter dit system mod server fejl eller nedbrud, der uundgåeligt medfører tab af data. Både den primære server og den sekundære server har direkte forbindelse til PLC maskinerne i systemet og begge indsamler de samme data. En dualiseret serverløsning kræver således PLC maskiner, der understøtter to samtidige forbindelser.
Dualized server
Dualiseret server


Begge servere i drift

I denne tilstand bliver begge IGSS servere opdateret med data fra PLC maskiner samtidigt. Operatørstationerne kan oprette forbindelse til begge servere og styre processen som i et stand-alone server system. I system konfigurations modulet kan brugeren bestemme hvilken server (der)skal være den primære server for hver operatørstation. Den belastning som er forbundet med opdatering af operatørstationerne kan derfor deles af de to servere.

En server i drift
Hvis den primære server fejler, vil operatørstationerne automatisk skifte til den sekundære server og normal overvågning kan derefter fortsætte uafbrudt. Når den primære server er tilgængelig igen, kan den anmode den sekundære server om de data som blev indsamlet da den var utilgængelig. Operatørstationerne som skiftede til den sekundære server kan konfigureres til automatisk at skifte tilbage til den primære server når den er tilgængelig igen.

Synkronisering af lokal data mellem de to servere
Opgaver der ikke kræver kommunikation med en PLC maskine er lokale opgaver for hver server i en dualiseret serverløsning. Data fra disse lokale objekter på de pågældende servere kan også blive synkroniseret mellem serverne.

Synkronisering mellem Server og Hot Stand-by Server

IGSS tilbyder nu en mulighed for automatisk synkronisering af objektstatus, alarm status og status på alarm undertrykkelse på de lokale objekter.

Dette gøres ved at tilføje et synkroniserings program på IGSS systemet. Synkroniseringsprogrammet forbindes til begge servere og er derefter ansvarlig for at sende lokale objektoplysninger mellem serverne.

Forud for dette nye program, skulle al synkronisering mellem servere udføres igennem en PLC maskine.