Tabelvisning af egenskaber

  • English

For at spare tid når du konfigurerer og fejlfinder i Definitions-modulet samt for at forbedre muligheden for at danne sig et bedre overblik, kan du bruge Tabelvisning af egenskaber, som kan aktiveres i Definitions-modulet på hvert diagram, sub-diagram og Gruppeobjekt. Tabelvisning af egenskaber gør det muligt hurtigt at ændre egenskaber på det enkelte objekt eller grafiske komponent eller på flere objekter eller komponenter samtidigt. Data i Tabelvisning af egenskaber kan filtreres og det er muligt at vælge og redigere flere ting samtidigt.

Ydermere kan data kopieres frem og tilbage til et MS-Excel regneark. Man kan også eksportere data som en .csv fil. Førhen kunne denne slags databehandling kun finde sted ved hjælp af IGSS ODBC interface. Men nu kan egenskabsændringer for adskillige objekter gennemføres nemt og hurtigt direkte i designmodulet.

The node number can now be changed for all selected objects in one operation
Nodenummeret kan på én gang ændres for alle de ovenfor valgte komponenter.