Auditorías de Actividades de Usuarios

  • English

En sistemas SCADA es crucial ser capaz de supervisar acciones importantes llevadas a cabo en los procesos de una planta industrial. La solución del SCADA IGSS V8 incluye el nuevo módulo de Auditoría que ofrece la grabación completa de acciones importantes hechas por sus operarios.

Qué se graba

El módulo Auditoría se puede fácilmente personalizar para grabar cualquiera de las siguientes acciones:

  • Reconocimiento de alarmas de procesos
  • Comandos enviados a los autómatas de proceso
  • Conexiones y desconexiones de operarios
  • Cambios en las configuraciones de recogida de datos
  • Notas escritas de operarios – por ejemplo notas de alarmas o mantenimiento
  • Cambios en los límites de alarmas analógicas
  • Arranques o paradas de sistema

Las auditorías grabadas se muestran en una lista en la ventana Auditoría. El filtraje en esta lista es flexible y se puede realizar en muchos parámetros diferentes del sistema. Esto es útil para rastrear ciertas acciones de operarios y detectar cualquier irregularidad en el proceso. Abajo se enumera alguna de la información disponible para cada grabación de una auditoría:

  • Operario – que operario ha realizado la acción
  • Objeto IGSS – qué objeto está modificado
  • Estación de trabajo IGSS – desde dónde ha sido realizada la acción
  • Tipo de acción – que se ha hecho
  • Aprobado por – la segunda persona que ha aprobado la acción

The Audit Trail window

La ventana Auditoría

Características adicionales del módulo Auditoría

En la siguiente lista aparecen algunas otras características extras que también se incluyen en el módulo Auditoría:

  • Intervalo de tiempo – El plazo por el cual las auditorías se enumeran es fácilmente seleccionable. Esto se puede hacer bien con los intervalos predefinidos (es decir última hora, hoy, esta semana, etc.) o por periodos flexibles definidos por el usuario.
  • Vistas – Para beneficiarse de la información de las auditorías lo más fácil y rápidamente posible, puede crear un número de vistas definidas por el usuario. Cada vista recordará las condiciones de los filtros y los plazos de tiempo de los datos de una auditoría.
  • Nota requerida en acciones de operario – La auditoría puede ser configurada para pedir a los operarios que escriban una nota cuando se lleve a cabo una cierta acción en el proceso.
  • Base de datos SQL – Los datos de la auditoría se almacenan en una base de datos SQL independiente.
  • Acceso directo desde Supervisión – A auditoría se puede acceder, para un objeto específico, directamente desde el módulo de Supervisión como se ilustra abajo:

Accessing Audit Trail from Supervise
Accediendo a Auditoría desde Supervisión