Notifier (AMS)

hvad er Notifier?

  • English

Notifier modulet (Alarmnotifikation) i IGSS bruges til at indsamle alarmer fra mange anlæg med forskellige SCADA-systemer og meddele det relevante personale på vagt om de registrerede alarmer. Notifier modulet var tidligere kendt som Alarm Management System (AMS), som blev indført i IGSS version 7.0 og har erstattet WinPager modulet med en bredere funktionalitet.

En organisation, der drifter anlæg som er geografisk spredt, hver udstyret med et andet SCADA-system, kan bruge Notifier modulet som indsamlingssted for alle alarm registreringer og alarm håndtering. Ingen af de nuværende SRO-anlæg kræves udskiftet eller omkonfigureres og dyre tekniske omkostninger til udvikling af en særlig alarm-interface undgås. Notifier modulet kan også bruges uafhængigt af en IGSS installation da alarmer kan modtages og anerkendes som SMS-beskeder til og fra andre SCADA-systemer.

En operatør kan bruge Notifier modulet til at...
  • Oprette og vedligeholde flere vagtplaner baseret på tilpasset vagtkalendere og tilpasse vagtplanerne i forhold til uforudsete hændelser
  • Tildele primær og back-up operatør profiler til vagtplanerne som er med til at sikre at der tages hånd om de indkomne alarmer.
  • Filtrer ankomne alarmer så kun de alarmer som har relevants bliver videresendt til de operatører som er på vagt.
  • Opsæt videresendelse af alarmer til SMS eller e-mail
  • Modtag bekræftelse og alarmkvittering fra operatører på vagt
  • Sende værdi og tilstands forespørgsler til anlæggets PLC maskiner via SMS
  • Sende kommandoer til anlæggets PLC maskiner via SMS
  • Få overblik over alarmer og hændelser indsendt fra forskellige SCADA systemer og opdelt i forhold til oprindelsen af alarmen (Almindelige alarmer, SMS alarmer, OPC alarmer). Oprindelsesserveren er også registreret i alarmlisten.
  • Få et aktuelt og opdateret overblik over hele Notifier systemet, inklusiv online alarm-servere og operatører på vagt.
  • Få et overblik over alle hændelser og handlinger i Notifier igennem Hændelsesloggen.
Et eksempel på en typisk Notifier opsætning kan ses i figuren herunder, hvoe forskellige tredje-parts SCADA-systemer sender alarm beskeder via SMS til Notifier (AMS) serveren gennem et GSM modem. IGSS SCADA systemet forbinder direke med Notifier (AMS) serveren igennem en TCP/IP forbindelse. Operatørne orienteres om de indkomne alarm beskeder på deres mobil telefoner og kan tilsvarende kvittere alarmerne på deres mobil telefoner.

Notifier installation med mobiltelefon-alarmbekræftelse

Notifier modulet er ikke inkluderet i standard IGSS installationen og skal købes separat.

Notifier - Alarm Management System

HELP & MANUALS